This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:在每个开关周期中具有不同占空比的 ePWM

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1481902/am2634-epwm-with-varying-duty-cycle-in-every-switching-cycle

器件型号:AM2634

工具/软件:

尊敬的专家:

我想生成1.25MHz PWM、其中占空比在每个开关周期中都是变化的。
我使用的是"epwm_hr_duty_cycle"示例、能够在每个开关周期(直到600kHz)中以不同的占空比生成 PWM、但无法在1.25MHz 下生成。

  



   图1. 630KHz EPWM 的示波器屏幕截图(每个开关周期具有可变占空比)

               图2.  1.25MHz ePWM 的示波器屏幕截图



 请帮助解决此问题

谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tej:

    此问题是否仍然存在?

    抱歉、该主题已从我们的雷达中删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tej:

    如果您还没有尝试过、您能否尝试将"Time Base Clock Divider"设置为16、将"High Speed Clock Divider"设置为10、然后告诉我您是否能够获得1.25MHz PWM。

    此致、
    阿克什特