This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM243X-AM243X:AM243x-LP - GPIO1_0中断扫描事件配置失败错误 MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1509091/mcu-plus-sdk-am243x-am243x-lp---gpio1_0-interrupt-sciclient-event-config-failed-error

器件型号:AM243X - MCU-PLUS-SDK
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我使用的是 AM243X-LP、SDK:10.01.00.32。

我运行 GPIO_INPUT_INTERRUPT 代码、获得了文档中所述的输出。

现在、我正在尝试相同的过程来监控从器件引脚的下降沿。 使用 GPIO1_0引脚。 我在这里收到[Error]Sciclient 事件配置失败。 我在下面附上了输出图像和 example.sysconfig 文件。 您能指导一下如何解决这个问题吗?  

我使用 default_sbl_ospi.cfg 文件进行固件更新。

我将 GPIO 引脚配置为监控下降沿。 和 example.sysconfig 文件中更改的内容相同

我还附加了 example.sysconfig 文件。

e2e.ti.com/.../1682.code-file.zip

提前感谢。