This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:DSSM 不会连接

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1508822/mspm0g3507-dssm-will-not-attach

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

我的器件已锁定、无法对其执行任何操作。

对于 month...please 上一个注释来说、这是没有问题的。

所以它不是电缆,它不是 USB 端口,它不是调试端口,它不是 XDS110 .. 不管怎样……过去一个月都很好、直到一个小时前……

所以我尝试使用 DSSM 工具

https://dev.ti.com/gallery/view/TIMSPGC/MSPM0_Factory_Reset_Tool /ver/1.0.2/

但它拒绝附加。

我尝试了不同的浏览器。

有什么建议?

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    尝试调用 BSL、然后连接调试器。 将 NRST 保持在低电平、将 BSL 保持在高电平、释放 NRST、然后释放 BSL。

    通过调用 BSL、您将进入引导代码、这将有助于防止应用程序代码中导致器件未连接的任何设置或代码执行。