This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:MSPM0G1507

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSPM0G1507, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1508397/mspm0g1507-mspm0g1507

Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASHMSPM0G1507IWR6843ISK

工具/软件:

能否请您发布分辨率、以便我们也可以尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonali:

    根据您链接到的帖子的上下文、问题与用户的安全有关(无论是网络还是设备方面、用户不会描述该级别的详细信息)。

    在尝试使用 uniflash 进行编程时、MSPM0G1507器件上是否会遇到相同的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonali:

    该问题看起来适用于  IWR6843ISK 器件、但您的文章标题 提到了 MSPM0G1507。

    您是否遇到 MSPM0G1507问题、或者您希望我将您的帖子重定向到能够提供帮助的团队?

    马修