This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A-Q1:请求功能安全时基故障值和故障模式分布、符合 Siemens 标准 SN29500的栅极缩放

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1503214/tps62130a-q1-request-to-functional-safety-fit-value-and-failure-mode-distribution-gate-scale-that-meet-siemens-standard-sn29500

器件型号:TPS62130A-Q1

工具/软件:

我正在查找 符合 Siemens Norm SN 29500-2的失效模式分布(FMD)和元件故障率、该文档通常包含在功能安全报告中(请参阅 https://www.ti.com/lit/fs/snia035a/snia035a.pdf?ts = 1744881298803&ref_url=https ps%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMP390-Q1 作为参考)。

如果可以、我们将不胜感激  确认 PMIC 中的逻辑门数量

FMEDA 需要此信息、此器件包含在分析中、因为它是设计的一部分。 这将帮助我们了解系统中可能产生的失效模式和影响。 如果我们能 在今后1-2周内提供报告、那将是很好的。  

请告诉我是否可以支持此请求、感谢您抽出宝贵时间。  

(这不是要求提供基于 JEDEC 的技术时基故障值。)

器件型号

TPS62130AQRGTRQ1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    我们的团队将在一天内作出回应。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    该文档可在以下产品页面上找到: https://www.ti.com/lit/fs/slvaen7/slvaen7.pdf 

    希望这有所帮助。 我们没有关于门数量的详细信息、但上面的文档包含您要查找的其他信息。

    谢谢、

    ADM