This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:如何从 SBL 导入和访问密钥环

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1508890/am263p4-how-to-import-and-access-keyring-from-sbl

器件型号:AM263P4
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我目前正在尝试在 AMP263P 控制卡上实现安全启动。 阅读完关于密钥环的内容后,我会觉得我可以将应用程序密钥存储在该内存中。 我发现 API 调用 HsmClient_importKeyring (),其参数包括我的 keyring 证书的位置,我将从我的 SBL 调用此 API 以导入 keyring。 但是,一旦我将其导入内存,如何访问密钥环中现在存储在 HSM 内存的密钥环中的密钥? 通过哪个 API 调用可以实现这一点?  

我找到了这篇文档 AM263Px MCU+ SDK:启用安全启动 、如果您滚动浏览直到看到"Keyring 可以通过在 SysConfig 中使用 keyring 导入模块在 SBL 中导入。" 在该处、您会看到"SysConfig 中添加密钥环导入模块的实例"。 然后"加载使用密钥环 证书生成 Python 脚本生成的密钥环证书头文件"、然后" SysConfig 模块会自动生成用于密钥环导入的 API、并与密钥环证书一起编译 SBL。 有关证书生成脚本的用法、请参阅 Keyring Cert Generation Python Script。" 这让我更加困惑、我是否应该从不修改 SBL 文件(我使用的是示例 sbl_ospi_multiple_elf)、而只是更改 SysConfig 模块以某种方式生成我的 SBL? 我是否应该仅使用 CCS IDE 来生成 SBL、而不是编写自己的自定义代码?

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olivier、

    您是否可以访问 TIFS SDK?

    这里提到了有关如何实现钥匙环的指南。

    我无法附加直接文档链接、因为它需要访问权限。 您可以在此处申请相同的申请: www.ti.com/.../AM263PX-RESTRICTED-SECURITY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这进一步让我感到困惑、我是否应该从不修改 SBL 文件(我使用的是示例 sbl_ospi_multiple_elf)、而只是更改 SysConfig 模块以某种方式生成我的 SBL? 我是否应该仅使用 CCS IDE 来生成 SBL、而不是编写自己的自定义代码?

    通过 syscfg 支持添加 Keyring、以方便使用。 正如 SBL 同样地加载 HSMRT 映像一样、这有助于将密钥加载到 HSM RAM 中的密钥环中。

    您仍然可以根据需要修改 SBL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实可以访问它,因为我最近请求的 OTPKeywriter 软件,但我没有意识到这是在这里描述的。 我会进行研究。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到"SysConfig 模块自动生成 API..."中提到的 SysConfig 模块?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您在 syscfg 中看到的那样、当您在左侧添加 keyring 时、在 ti_drivers_config.c (右)中、下面的 API 会自动生成。

     HsmClient_importKeyring (gHSMClient、 gKeyringCert 、CUST_KEYRINGCERT_SIZE_IN_Bytes、 SystemP_WAIT_FOREVER);