This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM46:CCS 中未检测到 RM46 LaunchPad

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1482676/launchxl2-rm46-rm46-launch-pad-not-detected-in-ccs

部件号:LAUNCHXL2-RM46

工具/软件:

您好:

我面临的问题与 TI 论坛此处所述的问题相同

我尝试导入 所附的示例代码,然而,我遇到了一些错误,我在这里附加了它们。

请告诉我 CCS 为什么不检测电路板"XL2-RM46"、以及示例代码为什么不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijetha:

    您是否希望提供已安装的 CCS 版本和系统上的编译器列表? 错误消息中的错误消息似乎缺失。

    此致、Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是版本详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是基于 Theia 的最新 CCS 版本。 另一个线程中提到的12.x 版本仍基于 Eclipse。 现在我不确定您的系统中安装了哪些 ARM 编译器。 您始终可以通过 https://www.ti.com/tool/ARM-CGT 获取任何受支持的版本

    请安装错误消息中提到的编译器版本、然后重试。 如果您仍然遇到问题、则提供的示例与 CCS 20不完全兼容。 CCS 12.8安装程序仍可从 TI.com 获取、您可以将其与较新版本并行安装。  https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    为什么我无法在 CCS 中检测电路板? 我也不能 手动添加此设备 AUNCHXL2-RM46。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我要下载的软件的正确版本吗?

    我可以下载 CCS 12.8.1和  ARM-CGT-CLANG 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 当然。 请参阅上面的链接。 在我的 CCS 12.8中、我必须再次运行安装程序并添加"Hercules MCU"软件包。 只有这样、我才能为 RM4x 器件创建目标配置。 不幸的是、我手头没有这样的板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在安装过程中选择了该选项、请参阅下面的

    我仍无法检测到电路板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您的"检测电路板"含义。 我通常会为仿真器和目标器件创建一个目标配置文件。 有一个按钮"Test Connection"、该按钮使用连接的板运行 JTAG 测试。 如果安装了必要的 USB 驱动程序(通常随 CCS 提供)、则此测试应该通过。 然后、您可以根据新的目标配置在 CCS 中使用调试选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在已安装 CCS  Version:12.8.1.00005并构建了示例代码。 我不必为此安装任何额外的编译器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijetha:

    我们可以结束这个主题吗? 如果您现在还能够调试电路板、您的最后一条评论是不清楚的。

    此致、Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    我没有尝试调试电路板。 我可以运行此示例并将其刷写到 EVAL 套件中。

    是的、您可以关闭此主题。 但很遗憾的是、要与 RM46一起使用、需要较低版本的 CCS、而最新的版本无法正常工作