This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:AM263P4- I2C 驱动器在器件转换至 HS-SE 后挂起

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1506270/am263p4-q1-am263p4--i2c-driver-hangs-after-device-conversion-to-hs-se

器件型号:AM263P4-Q1

工具/软件:

你(们)好

 当到达线路#1234 Clock_uSleep 时、I2C 驱动程序在 I2C_LLD_PROBE 函数中挂起时遇到问题。

完全相同的代码在不具有 HS-SE 的 LaunchPad 器件上运行良好、但在我最近转换为 HS-SE 以便与 HSM 配合使用的器件上不能正常运行。

是否有任何因素会阻止 CPU 正确执行 ClockP_sleepTicks?

非常感谢

此致

Seb.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seb:

    Im 不确定这是否与 HS-SE 器件有任何关系。 您能分享函数调用栈在这里挂起时的屏幕截图吗?  

    在 HS-SE 和 FS 器件上运行的代码是否完全相同? 甚至是 syscfg 文件?

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我发现问题的原因,但 diod 不是完全得到底部的原因。

    如果在 TIFS 中测试 AES 示例时重建了 HSM 映像、则会发生什么情况。

    这使 SemaphoreP_Pend()函数无法正常工作。 这是从 ClockP_sleepTicks ()调用的。 函数卡在 while 循环中。

    通过 getversion 示例重建 HSM 映像、问题已经解决。 我注意到包含图像的 HSM 头文件已更改。

    尤其是下面以红色显示的线条表示图像来自我构建示例时的图像。

    我不能让她走,也不能让她走了。 我不明白为什么 HSM 映像不正确会对  ClockP_sleepTicks ()函数产生影响。

    如果可能的话、我将对此作出解释。

    否则、由于 HSM 映像重建、代码将按惯例工作。

    谢谢。

    此致

    Seb.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seb:

    我认为、AES 示例运行所需的 HSM 服务与在 R5F 内核上运行 I2C 代码所需的服务略有不同。 我猜 TIFS SDK 中使用的 AES 示例用于 M4F 内核? 如果是这种情况、则不会配置 R5F 内核的服务。 sumulator_pend ()函数希望有人发布信标,但由于更新了 hsmImg , R5F 中断没有得到处理。

    此致、
    Shaunak