This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SDL-AM263PX:MCU-PLUS-SDK ECC for OCRAM 无法正常工作

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1504372/mcu-plus-sdk-am263px-sdl-ecc-for-ocram-is-not-working

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263PX-AM263PX

工具/软件:


在最新的 SDK MCU_PLUS_SDK_am263px_10_01_00_34版本中、 OCRAM 的 ECC 示例代码无法正常工作。   

当我运行 core0_0的代码时、应用程序卡住。 示例:sdl_ecc_r5_d-data_am263px-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang



当我们运行  core1时示例代码失败。 示例: sdl_ecc_r5_d-data_am263px-cc_r5fss1-0_nortos_ti-arm-clang

您能否提供支持来解决这些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    对延迟的响应表示歉意、现在我开始处理此问题、我将尽快提供更新。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    实际上、这有一个已知的问题、这个问题将在仅释放模式而不是调试模式下发生。

    您也可以在我们的发行说明中找到相同的信息:

    AM263Px MCU+ SDK:发布注释10.01.00

    因此、目前您可以使用调试模式成功执行这些示例、而不会出现任何问题。

    该释放模式问题已在我们的下一个版本10.2中得到修复。

    --
    此致、
    Jagadish。