This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:有关 PA1引脚的问题

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1508343/mspm0l2228-issue-regarding-pa1-pin

器件型号:MSPM0L2228
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用 MSPM0L22228微控制器、但遇到了与 UART 通信相关的问题。

我已将 PA0初始化为 TX 引脚、并将 PA1初始化为 RX 引脚。 虽然 PA0上的 TX 功能正常工作并按预期传输数据、但 PA1上的 RX 无法正常工作。

当我尝试从 RX 缓冲区读取数据时、无论实际输入如何、我始终会收到以下序列:

Rx:80 00 00 00 00 00 00 00 80 00 80 00 00

似乎 RX 引脚未接收到预期的输入、或者数据被误解。 您能否帮助确定此行为的潜在原因或提供有关调试此问题的指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的提问! 对于 UART、您的 SysConfig 会是什么样子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否对其设置了范围?