This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:使用 Uniflash 刷写全新 CC3230SF 不起作用

Guru**** 2750835 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1505419/uniflash-flashing-fresh-cc3230sf-using-uniflash-wont-work

器件型号:UNIFLASH

工具/软件:

首先、我们可以使用 CCS 作为开发模式来刷写多个 MCU、然后在生产模式下继续运行 Uniflash、但出于某些原因、我们尝试了在不使用 CCS 的情况下刷写全新 MCU、因为在我们的产品中、我们将进入下一个阶段、即生产模式。 真正的问题是、如何直接在生产模式下刷写 MCU、而无需为客户端使用 CCS 进行刷写。 需要添加的是、我们的工程需要证书、因为我们使用的是 MQTT、同样、它可以与 CCS 中之前闪存的 MCU 配合使用(我们认为在开发模式期间上传此证书可以正常工作)、然后是 Uniflash 的生产模式、但对于新的 MCU、它不能正常工作。

我期待每个人都能为我们提供一些有关如何解决此问题的见解。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Afiq:

    您能告诉我对新器件进行编程时收到的错误消息吗?

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :

    对新器件编程时 IM 未收到任何错误。 编程或刷写成功。 它能够为新器件进行刷写、但我们的终端中实际上并不显示程序本身、因为我们使用的是 MQTT、但的确适用于在 MQTT 终端中显示输出的其他人。 同样、刷写时没有错误、因为我们使用的是 MQTT、新电路板有可能无法上传证书

    此致、
    Aiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    刷写时也没有错误、因为我们使用的是 MQTT、新电路板有可能无法上传证书
    [/报价]

    如果我理解正确:

    -使用 CCS 刷新器件工作。 然后、当使用 UniFlash 对同一器件进行量产刷写时、也可以这样做。

    使用 UniFlash 直接刷新 Fresh 器件以进行生产刷写。 这不奏效

    问题是否与使用 UniFlash 生产编程刷写全新器件时上传证书有关。  

    这是否准确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 的Ki:

    这些要点是正确的、问题可能是证书未正确上传、但到目前为止其他器件仍然没有问题、 这些器件以前使用 CCS 刷写。 我们需要的是仅针对全新器件而不是 CCS 使用 Uniflash 进行刷写。 另一个需要注意的事项是、如果对新器件使用 uart_echo 示例、则能够在 tera term/putty 中看到结果。 是否存在证书未正确上载的任何可能性。

    此致、

    Aiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多详细信息。 我将提请器件专家注意此主题、以获取进一步帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 Ki:

    谢谢、期待您的参与

    此致、

    Aiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiman:

    关闭此线程、因为这现在是包含相同问题的第3个线程。 请避免创建具有相同问题的多个线程。

    此致、

    Rogelio