This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:安全启动实现

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM261, LP-AM263P, LP-AM263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1507643/lp-am263p-secure-boot-implementation

器件型号:LP-AM263P
主题中讨论的其他部件:LP-AM261LP-AM263

工具/软件:

我计划在 LP-AM263电路板上实现安全启动。 然而、该委员会目前似乎缺货、目前尚不清楚是否会在我的项目截止日期之前再次提供。 作为替代方案、我正在考虑订购 LP-AM263P 或 LP-AM261电路板、目标是设置安全启动、使其在可用后与 LP-AM263保持兼容。

有人能解释一下如何解决这个问题吗? 具体来说:

  • 如何配置 OSPI 引导设置以保持与 QSPI 的向后兼容?

  • SDK 或任何支持软件是否提供用于 OSPI/QSPI 引导的脚本或工具-包括用于将映像刷写到 QSPI/OSPI 闪存中的代码、和/或用于将 SBL 和应用映像从闪存加载到 RAM 中的代码?

此外、我想确认:

  • 每个映像(SBL 和应用程序映像)的证书是否与映像一起存储在外部闪存存储器中、或者它们是否存储在其他位置?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Additions:

    我建议使用 AM263Px-CC、因为安全启动基础设施将完全可重复使用。

    您的方法无法正常工作、因为 AM263x 是不同的 SOC 、具有不同的闪存控制器、因此 MCU 和 SDK 与 TIFS SDK 不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="652491" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1507643/lp-am263p-secure-boot-implementation

    • 每个映像(SBL 和应用程序映像)的证书是否与映像一起存储在外部闪存存储器中、或者它们是否存储在其他位置?

    [/报价]

    是的、这是正确的、它们存储在外部闪存中、是同一.appimage/mcelf blob 的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    SDK 或任何支持软件是否提供用于 OSPI/QSPI 引导的脚本或工具-包括用于将映像刷写到 QSPI/OSPI 闪存中的代码、和/或用于将 SBL 和应用映像从闪存加载到 RAM 中的代码?

    我们拥有独立工具和命令行工具,了解更多信息: AM263x MCU+ SDK:刷写工具