This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:将1GHz 时钟输入与 tm4c1294ncpdt 计时器配合使用

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1508545/tm4c1294ncpdt-using-1ghz-clock-input-with-tm4c1294ncpdt-timers

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:

您好:

我从事一个高精度数字电源应用(20V 、50A 输出)、旨在实现10ppm 左右的控制分辨率、 这需要高分辨率数字 PWM (DPWM)。 我将探索使用外部时钟源、如  AD9576 、它可以提供   1GHz 低抖动时钟输出

我的问题是:

  1. TM4C1294NCPDT 接受 1GHz 外部时钟  (例如、通过配置为外部时钟的计时器输入或 GPIO)?

  2. 如果是、  哪些外设或计时器可以使用此高频输入 、有哪些限制(例如、支持的最大频率、采样限制)?

  3. 使用这样的高频时钟来实现是否可行  提高 PWM 分辨率   是否需要该振荡器~?

  4. 如果不直接可行、就有了  建议的替代方案或最佳实践  使用 TM4C 系列实现亚纳秒级 DPWM 分辨率?

欢迎社区或 TI 专家提供任何指导或见解。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     遗憾的是、计时器或 PWM 模块没有外部时钟输入源选项。 TM4C 中的外设 通常使用 SYSCLK (限制为最大120MHz)作为基准时钟、该时钟源自 PLL、MOSC 和 PIOSC 之间的源。  您可能需要深入了解 C2000 MCU 并打开一个新主题、这样他们的专家就可以为您推荐解决方案。  以下是 可满足您需求的 C2000 HRPWM。 https://www.ti.com/lit/pdf/spru924