This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ICSSG-AM243X:在 MCU-PLUS-SDK 上支持4个 BissC 传感器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1507437/mcu-plus-sdk-am243x-4-bissc-sensor-support-on-icssg

器件型号:AM243X - MCU-PLUS-SDK

工具/软件:

您好、先生、

     是否可以使 AM243x EVM 在 ICSSG0上支持4个 BissC 传感器? 我们尝试在 AM243x EVM 板上实现了一个4位传感器。 传感器1和2连接到 ICSSG0 PRU0、传感器3和4连接到 ICSSG0 PRU1。 我们还尝试从 MCU 电机控制 SDK 中的源代码编译 bissc 固件、只更改目标设置和预定义设置以适合 PRU0和 PRU1、最后在初始化时将两个.h 固件下载到 PRU0和 PRU1。

     但当我们测试时,我们面临一些问题。 我们以这种方式进行测试:

1.在程序中只启用一个 PRU 单元、两个 PRU 都可以正常工作并获得良好的数据。

2.用固件初始化两个 PRU、但只能从 PRU 装置读取位置。 只能读取 PRU1结果数据、即使我们移动连接到 PRU0的传感器、数据也是路由到 PRU1实例。 我们怀疑这是因为 PRU1的初始化时间晚于 PRU0。

3.用固件初始化两个 PRU、两个 PRU 实例都无法获取正确的数据。

     您能告诉我们如何在一个 ICSSG 中使用两个 PRU、在一个程序中获得4个通道或 BissC 传感器吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    这里有几个问题  

    1.你能指出你正在使用的例子吗?
    2.您能否详细说明所使用的硬件(无论是 TI 的硬件还是采用 AM243x ALX 封装或 ALV 封装的定制电路板)? 如果您使用 TI 的硬件、请附上设置图

    此致
    Arnav