This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM261:EPWM 生成不同的频率

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1507828/lp-am261-epwm-generating-a-different-frequency

器件型号:LP-AM261

工具/软件:

您好:

我试图运行一个 SDK 示例:epwm_hr_duty_cycle_am261x-lp_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang、该示例预计会创建1kHz、25%占空 比的 EPWM、但当我测量两个不同 DSO iam 的频率时、得到1.25khz、占空比为25%。

该频率偏差是否正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adwaith:

    这是由于 R5F 时钟为500MHz、SYSCLK 为250MHz、因此 EPWMCLK 直接源自 SYSCLK。

    预期的1KHz 频率适用于200MHz EPWMCLK。

    因此、不会出现任何频率偏差。 您可以更改 ePWM 时基分频器值并确认这一点。

    我将在示例中提交一个 TT 以提及此内容!

    谢谢。此致、
    阿克什特