This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:使用 UNIFLASH (BSL)刷写 NonMain

Guru**** 2930590 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1507210/mspm0l1306-flashing-nonmain-with-uniflash-bsl

器件型号:MSPM0L1306
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好、

我想使用 UNIFLASH 和串行引导加载程序(MSPM0L1306)连接刷写一个包含 MAIN 和 NonMain 区域的*。hex 文件。

我选择了"仅擦除和下载必要片段"

按下"Load Image"按钮后、UniFlash 开始擦除主要扇区。

但当它尝试擦除 NonMain 区域时、我总是收到以下错误消息:

[28.4.2025、06:09:05][info]  Cortex-M0P:从0x7DE0开始擦除包含 DataBlock 的扇区成功!
[28.4.2025、06:09:05][info]  Cortex-M0P:[80][09][00][23][E0][7D][00][00][9F][00][00][00][22][1F][6B][16]
[28.4.2025、06:09:05][info]  Cortex-M0P:{00}{08}{02}{00}{3B}{00}{38}{02}{94}{82}
[28.4.2025、06:09:05][error]  Cortex-M0P:[error]内存范围无效!
[28.4.2025、06:09:05][info]  Cortex-M0P:[80][09][00][23][41][00][C0][00][F8][00][C0][00][F6][F6][F6][00][F6][60][7D][DE]
[28.4.2025、06:09:05][info]  Cortex-M0P:{00}{08}{02}{00}{3B}{05}{B7}{F6}{FE}{F2}
[28.4.2025、06:09:05][ERROR]  CORTEX_M0P:[ERROR_MESS]Process is Failed!

此致、

Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephan:
    我将就此咨询我们的软件团队。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephan:
    您能否共享.hex 文件? 我将尝试重现问题、并尝试找出问题所在。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的努力。

    我只想看看 Uniflash 如何处理 NonMain 编程、以便将其实施到我自己的软件中。

    同时、我设法使用我自己的软件刷写 Main 和 NonMain、我们将在生产装置上使用这些软件。

    我不再需要 Uniflash。

    此致、

    Stephan