This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:CMPSS 硬件配置

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1506604/lp-am263p-cmpss-hardware-configuration

器件型号:LP-AM263P
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

我正在查看 AM263Px TI 的 CMPSS 模块技术参考手册、这里提供了两个方框图。 我不确定几点。

首先、是否可以配置 COMPH 的正输入和 COMPL 的负输入? 还是直接硬接线到 ADC 输入引脚? 是否可以将其中任何一个配置为使用固定的3.3V 基准? 如果是、如何做到这一点? COMPHSOURCE和都COMPLSOURCE只有1位宽、我在 SysConfig 中找不到任何允许选择3.3V 基准的设置。

其次、在方框图中COMPLSOURCE、该位用于控制 COMPL 的负输入。 但是、根据我对 SysConfig 选项和寄存器文档的审阅、似乎应该选择正输入。 图中是否可能出现错误?




此致、
BURAK


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COMPL 的负输入是直接连接的 DAC 模块? 这是可配置的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Burak、

    我想我们 需要对这些方框图进行一些更新。 您在哪里找到了分享的第一个方框图?

    将需要更新 TRM 中的第二个图表。 我附加了一个图、其中正确描述了 CMPSSA 高电平和低电平比较器控制。

    1) COMPH 的正输入硬接线到 ADC/模拟引脚输入、而 COMPL 的输入硬接线到12位 DACL 输出。 您共享的第一个图表显示了一些实际不存在的其他选项。 如您所述、COMPxSOURCE 位字段仅为一位。 此处的唯一选择是将 DACL 输出编程为其最大值、该最大值与 VDDA3V3-50mV 或33/18*VDACREF 相关 、具体取决于为 DAC 配置的基准( 分别为 VDDA3V3或 VDACREF)。

    2)您认为 COMPLSOURCE 位控制 COMPL 的正输入是正确的。 我在下图中的相关内容周围放置了红色方框/箭头。

    我将在下一个版本中提交一个错误来修复此图。

    对于您的响应线程:是的、COMPL 的-Input 连接12位 DACL、该 DACL 可通过 DAVLVALA 寄存器进行配置。 这可配置为输出一个与3.3V 电压相当的值、如上面的 Response2中所定义。

    此致、

    Zackary Fleenor