This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:寄存器访问时间

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1506492/mspm0g3107-register-access-time

器件型号:MSPM0G3107

工具/软件:

您好:

我正在测试 MSPM0G350x。

从 CPU 访问每个寄存器需要多少个时钟? 所有寄存器都是1个 CPU 时钟?

还是取决于外设侧总线时钟? (例如 IOMUX 寄存器= ULPCLK、UART3 = MCLK)


谢谢、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 GR、

    请参阅下面的主题以供您参考、访问外设寄存器期间的 CPU 周期也有类似的问题:

    E2E 主题 

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    感谢您的信息。

    我的理解如下:

    对于 GPIO、没有延迟、有1个周期。

    对于 PD1 (MCLK)、存在1个额外的周期延迟、总共3个周期。

    对于 PD0 (ULPCLK)、存在3个额外的周期延迟、总共5个周期。

    此致、

    GR