This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM243x-LP

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1507489/am2434-am243x-lp

器件型号:AM2434

工具/软件:

您好!

您是否有 ADIN1200 PHY 的示例?  我在这里看到了一些虚拟代码: https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/ind_comms_sdk/am243x/09_02_00_24/docs/am243x/ethercat_slave/phy_config.html

我想它可以在特定版本中使用。 但是、我无法确定它是哪个版本。

此外、 PHY 寄存器与 SDK 中支持的 PHY 不匹配。 我想知道 CUST_PHY_ReadReg ()和 CUST_PHY_WriteReg ()仍然可以与 adin1200一起使用

此致、
金龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 金龙、

    您所指的页面来自工业通信 SDK、您是否计划使用工业协议? 如果没有、我们有用于通用组网的 MCU+ SDK。

    两个 SDK 具有不同的以太网 PHY 集成结构、您能确认一下您的用例是什么吗?  

    此致、

    Nitika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitika:

    我正在电机控制 SDK 中使用 EtherCAT 从站协议栈。 我需要为 ADIN1200添加驱动程序。

    此致、
    金龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、金龙、

     EtherCAT 文档中的"集成新 PHY "一节为客户提供了将工业通信 SDK 不支持的新定制 PHY 集成到 EtherCAT 协议栈中的指南。 本文档本节介绍了集成新 ADIN1200 PHY 所需的修改(例如、SDK 不支持该修改)。
    是的。 PHY 寄存器描述可能因不同制造商提供的 PHY 而异。 不过、您可以使用 API  CUST_PHY_ReadReg ()和 CUST_PHY_WriteReg ()来访问 PHY 寄存器。 但是、需要根据 PHY 数据表调整自定义 PHY 驱动程序文件 CUST_PHY_XXXXXXX.c 和 CUST_PHY_XXXXXXX.h。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎有效-不知道 EtherCAT 协议栈是否实际使用扩展寄存器集。
    对于扩展寄存器组、它不会被清除。 我使用指针和数据的扩展寄存器来间接读取/写入扩展寄存器。