This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:CAN 和 CAN-FD QA

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1507727/mspm0g3507-can-and-can-fd-qa

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

您好、

我构建了一种使用基于中断的通信方法的传统 CAN 通信器件、 另外、我还使用广播方法设置 CAN-FD 通信。 当只有一个 CAN 器件通过中断进行通信时、通信成功进行。 同样、在仅广播 CAN-FD 消息时、通信也可以正常工作。  但是、当我连接 CAN 器件并同时继续广播 CAN-FD 消息时、通信失败。

下面是我通过 LA 的失败数据

此致、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAN 器件不支持 CAN FD 通信。