This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:通过计时器生成低频同步 PWM

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1507667/tm4c1294ncpdt-generating-low-frequency-synchronized-pwm-with-timer

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:

晚上好。 我需要生成两个信号、一个频率为500kHz、一个频率为50Hz、并且这些信号必须同步。

无法使用 PWM 控制器、因为它具有16位时间器计数器并且没有满足这些频率的配置。 唯一方法是使用32位计时器计数器、但我认为没有办法使用32位计时器在引脚上生成输出信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid="641979" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1507667/tm4c1294ncpdt-generating-low-frequency-synchronized-pwm-with-timer

    我需要生成两个信号、一个频率为500kHz、一个频率为50Hz、并且这些信号必须同步。

    无法使用 PWM 控制器、因为它具有16位时间器计数器并且没有满足这些频率的配置

    [/报价]

    您可以将系统时钟预分频至/64。 请参阅 PWMDIV 寄存器。 通过时钟分频器、它将 允许16计数器覆盖50Hz 和500kHz。

    Unknown 说:
    唯一的方法是使用32位计时器计数器、但我认为没有办法使用32位计时器在引脚上生成输出信号。

    PWM 模式下的计时器模块使用足以覆盖50Hz PWM 的24位计数器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,看起来像第二 aproach 是好的。

    对于 PWM 控制器、无法使用/64分频器500kHz、仅468.75kHz 或625kHz。