This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:尽管 ADC 输入较低、但使用 CMPSSA7进行过流检测

Guru**** 2402105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1506166/lp-am263p-overcurrent-detection-using-cmpssa7-despite-low-adc-input

器件型号:LP-AM263P

工具/软件:

您好、

我想对电机控制器实施过流检测。 我将控制电路的模拟输出连接到 ADC3_AIN2 AM263P-LP 的引脚。 从该通道读取的值(如图所示)为0x5CC


我使用 CMPSSA7。 我在参考手册中验证了该 CMPSS 模块已连接到相关的 ADC 通道。


我还在屏幕截图中分享了 DACH 和 DACL 的值。

尽管如此、我还是观察到一个高电平比较器跳闸、并且正在设置 COMPHSTS。
我还提供了 CMPSSA7配置的屏幕截图。


我在做什么?

此致、
BURAK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 我将高电平比较器的负输入(以−为单位)配置到外部引脚 INL (而不是内部 DAC)。 这在物理上映射到 ADC3_AIN3。

    • 当我将一个信号应用于 INH 和已知的 INL 参考时,比较逻辑运行良好, COMPHSTS 位按预期设置。

    • 当我将负输入源从外部引脚 INL 切换到内部 DAC 时、比较器行为不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将负输入源设置为内部 DAC 时、
    下面是我观察到的行为:

    • 当我向相应的 ADC 引脚施加0V 电压时:

      • COMPLSTS→1.

      • COMPHSTS→在0和1之间切换

    • 在其他电压条件下:

      • COMPLSTS→0

      • COMPHSTS→1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Burak、

    您能尝试将 SW8移至位置2-3、

    这应该可以解决您的问题、如果没有告知我、我将进一步调试!

    此致、
    阿克什特