This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:是否可以在运行时对未使用的程序存储器闪存进行编程?

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306, MSPM0L1306, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1507637/mspm0l1306-can-unused-program-memory-flash-be-programmed-at-run-time

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他部件:sysconfig

工具/软件:

MSPM0L1306系列数据表给出了令人着迷的提示(比如给出闪存写入和擦除电流)、说明其程序存储器可在运行时编程以用于非易失性程序存储器、以及 Resource Explorer 中"Arm Based Microcontroller > Embedded Software > MSPM0 SDK > Examples > Development Tools > LP-MSPM0L1306 LaunchPad > EEPROM "下的示例。

但是、SysConfig 未提及闪存子系统。

MSPM0L1306系列是否支持写入未使用的程序存储器?

谢谢

Eric Christenson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、
    是的。 您应该能够写入未使用的程序存储器。 您可以使用我们的 M0 SDK 中的闪存写入示例来执行此操作。 我们还提供 了 EEPROM 仿真设计 供您参考。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将其与 Sysconfig 集成似乎是一个好主意...让 SysConfig 保留程序空间区域并为其命名。  现在我不能设计记录器记录。