This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:AM2634X:管理同一 lwip 栈中的2个以太网端口

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1493750/tmdscncd263-am2634x-managing-2-ethernet-ports-from-the-same-lwip-stack

器件型号:TMDSCNCD263

工具/软件:

我想为 lwip 栈分配2个以太网端口。 堆栈需要使用绑定到两个不同 IP 地址的套接字来发送和接收 UDP 数据包。 有可能吗? 如果是、则每个接口的内存池如何工作? 您对此场景有任何示例吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如需查看 CPSW 的以太网示例列表、请参阅: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/latest/exports/docs/api_guide_am263x/EXAMPLES_NETWORKING.html

    我们有一些关于设置 lwip 套接字以及内存工作原理的示例、因此我将仔细研究它们、看看哪些套接字最适合您的应用。

    我相信可以设置 双 MAC 模式 来为同一 lwip 栈的端口分配单独的 IP 地址、但我正在反复咨询我们的软件团队。  

    谢谢您、
    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 很抱歉耽误你的时间。 无法处理该问题。   

    如何将 CPSW 配置为双 MAC 模式? 只需添加两个 MAC 即可? 我找不到任何设置为双 MAC 模式的配置? 此外、如何添加两个虚拟主机端口? 添加两个主机端口就足够了?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为延迟道歉、

    SDK 中提供的 enet_lwip_cpsw 示例演示了双 MAC 模式配置。

    此致、

    Susan