This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:- MSPM0C1104SDDFR 版本

Guru**** 2443600 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1505023/mspm0c1104---mspm0c1104sddfr-version

器件型号:MSPM0C1104

工具/软件:

大家好、我想使用 MSPM0C1104SDDFR 如何刷写?

我是否可以使用 LP-MSPM0C1104执行此操作? (我找到了一个 SOT23-8插座、我可以制作一个适配器)

欢迎任何建议…

TI 是否有针对该器件的刷写服务? (或他的同伴 XMSM0C1104S8YCJR)

BR

Mauro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauro:
    您可以通过 LaunchPad 刷写。 我认为这将是"最简单的"解决方案。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Diego、但是如果我要生产中等体积或使用 BGA 封装、该怎么办?
    肯定谁使用小型封装不想浪费空间用于额外的电阻器或其他东西,以允许在电路编程..
    (通过我设计 SOT23-8编程适配器的方式,唯一的遗憾是,在 LP 跳线连接器上除了 GND...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauro:

    MSPM0器件将需要遵循建议的布局、以确保器件按数据表所述的方式工作。

    此致、

    Diego Abad