This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:OSPI 接口中的 QSPI 闪存支持

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1506100/am2612-qspi-flash-support-in-ospi-interface

器件型号:AM2612

工具/软件:

您好、

我们计划在 AM2612中的 OSPI 中连接 QSPI 闪存。

256MB 闪存(IS25LP256E-JLLE) 将连接到 OSPI。

由于容量为256MB、我们是否需要使用 OSPI 接口本身的复位功能进行闪存复位?

在 QSPI 模式下、闪存 IC 中的复位配置为 DATA3

此致

Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    为延迟道歉、

    Unknown 说:
    ]由于容量为256MB、我们是否需要从 OSPI 接口本身使用复位功能进行闪存复位?

    是的、 如果闪存大于16MB (128MB)、则为 f 支持复位信号的闪存器件封装 为防止器件热复位影响 ROM 代码执行而需要。

    此致、
    Rijohn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rijohn、

    是否有任何方法可以 在没有专用硬件复位引脚的情况下对闪存执行软件复位?

    此致

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    [引述 userid="561589" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1506100/am2612-qspi-flash-support-in-ospi-interface/5792171 #5792171"]

    是否有任何方法可以 在没有专用硬件复位引脚的情况下对闪存执行软件复位?

    [/报价]

    虽然闪存确实支持基于软件的复位功能、但微控制器(MCU)系统的运行方式不同。   如您分享的上一个 TRM 片段所述、"ROM 不发出软件复位命令"。 因此、ROM 期望闪存在开始 访问闪存内容之前正确复位。  因此 我们 如果大于16MB、应使用具有专用复位引脚的闪存


    此致、
    Rijohn