This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:CMPSS 不工作

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1506567/am2634-cmpss-not-working

器件型号:AM2634
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好

我在通过 AM2634的定制板上遇到问题。

为了比较引脚 ADC0_AIN4处的模拟信号、我使用 CMPSSB0高电平比较器、如 TRM 中所述。 我使用 XBAR 输出将信号转发到引脚。

无论 DAC 值和模拟信号如何、输出引脚都始终保持高电平。

这可能是什么原因? 是否必须将外部基准电压连接到 DAC_VREF0/DAC_VREF1? 还有什么需要考虑的吗?

SysConfig:

此致

多米尼克·韦斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    您能尝试将 SW6移至位置2-3、

    我能够运行 CMPSS 数字滤波器跳闸示例、当这个开关正确地处于位置时。

    此致、
    阿克什特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 当 DAC_VREF0和 DAC_VREF1连接到 VDDA 时、它会工作。 比较器似乎在没有这种连接的情况下无法工作。