This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:AM263P4:处理 SYSCFG 中变体的最佳方法

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1499467/sysconfig-am263p4-best-way-to-handle-variants-in-syscfg

器件型号:SysConfig
Thread 中讨论的其他器件:TMDSCNCD263P

工具/软件:

您好:

我们目前正在进行 TMDSCNCD263P 开发、但定制硬件将很快推出、并且会有一段重叠时间、我们必须同时支持 TMDSCNCD263P 和定制硬件。 它主要是相同的软件、但使用不同的引脚。

在 CCS/SYSCFG 中支持两个硬件型号的最佳方法是什么?

我首先想到的是维护两个.syscfg 文件和两个构建配置  、然后在每个构建配置中排除一个.syscfg 或另一个。

  • 这样可以吗?
  • 有没有更智能的方法可以做到这一点?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kier、两种硬件型号是什么意思。 SysConfig 将帮助生成 AM2563P 上的低级设置、例如时钟;引脚 cofing 等。

    CCS 可以并行托管 Mutiple 工程。 这可以回答您的问题吗?

    F ü~ Franz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franz、

    两个硬件变体的含义是什么。

    我的意思是 、两个 PCB 的处理器相同、但引脚分配略有不同。 除非 SYSCFG 可以处理一个文件中的变体(我认为它不能处理)、否则这意味着多个 SYSCFG 文件。

    CCS 可以并行托管 Mutiple 工程。

    我唯一的想法是使用多个构建配置来处理多个 SYSCFG 文件 、这很奇怪、但多个项目完全不切实际。

    这能回答您的问题吗?

    如果答案是没有更明智的方法来处理它,那么我想答案是肯定的。 我只是在检查,我没有错过一个技巧来处理这个问题更优雅. 我敢打赌这一定是一个以前被激怒过的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您对此有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 可以在单个工程中处理多个 SysConfig 配置。  

    SysConfig 配置引脚输出、因此不能在不同的封装上使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、kier、

    对不起,我的反应迟缓,我离开办公室,今天回来. 不确定您是否已经查看过此内容、但如果您没有、这可能会有所帮助: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/application_notes/appnote-sysconfig_multiple_configuration_files.html

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shaunak。 感谢您的链接、这是我考虑的方法。 这不是很理想、因为这意味着 维修工作量增加了一倍。  至少我现在知道没有更好的方法去做。

    请考虑改进 SysConfig、以便单个.syscfg 文件本身可以支持各种变体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    我们会将此反馈传递给工具团队。

    谢谢。此致、
    Shaunak