This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631:使用 MCU+ SDK 将 EtherCAT 演示组合到工程中

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1506977/am2631-combining-ethercat-demo-to-project-using-mcu-sdk

器件型号:AM2631

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户已基于 MCU+ SDK 开发了应用、并希望将 EtherCAT 添加到应用中。

但是、使用工业通信 SDK 的 syscfg 似乎与使用 MCU+ SDK 的 syscfg 不兼容。

EtherCAT 演示中的 syscfg 有一个"EtherCAT"选项卡、该选项卡在 MCU+ syscfg 中不存在

我们尝试在工程属性中向基于 MCU+的工程添加工业通信 SDK、但这会导致重新定义冲突。

我们还尝试添加  工业通信 SDK、并删除工程属性中的 MCU+ SDK、但会出现以下错误  

如何将 EtherCAT 添加到基于 MCU+ SDK 的工程中? 已经使用 MCU+ SDK 完成了许多工作、因此它们无法基于工业通信 SDK 重新完成工作。

此致、

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工业通信 SDK 版本为9.2.0.13

    MCU+ SDK 版本为10.1.0.31

    CCS 版本为20.0.2或12.7.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    您能否解释一下客户为什么不使用最新的工业通信 SDK 开发其 EtherCAT 子器件应用? 这是因为工业通信 SDK v10.1尚不可用于 AM263x 吗?

    我尚未尝试将工业通信 SYSCFG 模块添加到 MCU+ SDK 项目中、因此我需要在内部检查所需的工作量。 但是、不建议使用此方法、因为它目前未经测试且不受支持。 如果客户在使用这种方法时遇到问题、我们将无法重现或支持此类情况。

    如果我们为客户提供 AM263x 工业通信 SDK v10.1 EA (早期访问)版本(其中将包括相应的 MCU+ SDK 版本)、客户是否可以继续?

    此致、
    Aaron