This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:比较器的锁存模式

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1522806/lp-mspm0g3507-latched-mode-for-comparators

器件型号:LP-MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具/软件:

您好的团队、

MSPM0G3507是否具有针对比较器输出的锁存模式? 是否有办法使输出保持在高电平状态、直到发生下电上电等某种复位或其他情况?

此致

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    什么是应用程序? 有几种方法可以创建锁存输出、但比较器寄存器中没有特定的控制位来创建锁存输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    感谢您的回答。

    它用于电动工具。

    是否有描述此情况的文档?

    此致

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    没有具体的文档。 您可以创建一个事件并让比较器切换触发 GPIO 来锁存输出、这可以通过事件系统来完成、从而避免 CPU 干扰。 然后、您可以在需要进入应用程序时清除 GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    好吧、明白了。 但是、在清除比较器引脚之前、没有选项可以将比较器引脚本身保持在高电平状态?

    此致

    Felix  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    我正在检查其他一些选项、但同样地、COMP 寄存器中没有用于锁存的特定位、直到手动清除。