This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-SEP:应用手册申请

Guru**** 2963650 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMS570LC4357-SEP, TPS73801-SEP, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1501255/tms570lc4357-sep-request-for-application-notes

器件型号:TMS570LC4357-SEP
主题中讨论的其他器件: TPS73801-SEP、TMS570LC4357、 HALCOGEN

工具/软件:

您好:

TMS570LC4357-SEP 的应用手册和布局指南似乎不会包含在其数据表中。 虽然提供了 TI Designs 的链接、但它不包含任何特定于此 MCU 的参考设计。 您能否分享与 TMS570LC4357-SEP 相关的任何可用应用手册、参考设计或文档?

编辑1:
1.我还想了解两个 ADC 都使用时来自电压基准的典型电流消耗。

2.我对 数据表中提到的10 mA 的最大电流消耗有点怀疑-它似乎相当高。 您能否澄清或确认此值?

编辑2:

3.您能告诉我哪些引脚可以用来监控 PWM 输入吗?

4. 我计划使用设置为3.3V 的 TPS73801-SEP LDO 作为 ADC 基准电压和 VCCAD。 然而、我对 VFB 和 IFB 随温度的变化有一些担忧。

根据数据表、考虑到1.21V ± 0.035V 的 Vfb 变化、我的计算表明 Vout 可能会变化高达3.3±0.1V。但是、负载调节曲线 在典型条件下仅显示大约7mV 的变化。 这种差异有点令人困惑。

我打算使用此 LDO 作为 NTC 分压器电路的基准电压和电源、并且所有 ADC 通道都将仅用于监测来自这些 NTC 的温度、因此我担心这种潜在的电压漂移可能会在温度测量中引入显著的误差。

您能否说明此应用中 Vout 随温度的预期变化、以及这种方法对于精确的温度检测是否可行?