This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:AM263P4-Q1

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1523297/am263p4-q1-am263p4-q1

器件型号:AM263P4-Q1

工具/软件:

我正在尝试使用验证 AM263Px 上的 R5F 内核时钟配置 GEL 脚本 。 我的目标是在两者之间切换 400 MHz 和200 MHz 时钟配置并使用进行验证 CycleCounterP_getCount32 () API 处于周期性内 RTI ISR 。

我使用 GEL 脚本配置 R5时钟:

  • 指定 400 MHz 配置 、该寄存器CFG0_R5SS0_CLK_DIV_SEL设置为0x0。

  • 指定 200 MHz 配置 、同一个寄存器设置为0x1。

我通过CFG0_R5SS0_CLK_DIV_SEL在应用 GEL 脚本后读取寄存器确认了这些设置。

我使用CycleCounterP_getCount32()  RTI 中断服务例程中的 API 来测量两种配置下的周期计数。

测试用例 RTI 周期 时钟配置 使用的 API
TC_01 1ms 400 MHz CycleCounterP_getCount32 ()
TC_02 1s 400 MHz CycleCounterP_getCount32 ()
TC_03 1ms 200 MHz CycleCounterP_getCount32 ()
TC_04 1s 200 MHz CycleCounterP_getCount32 ()

尽管更改了时钟分频器(0x0与0x1)、但在两种配置中观察到的周期计数保持不变。附上了观察结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    GEL 文件中似乎存在错误。  应使用对 CFG0_R5SS0_CLK_DIV_SEL 进行编程 0x7 而不是0x1、用以将 R5SS 时钟除以2。 我将提交一个内部错误来纠正这一问题。

    此致、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我将提交一个内部错误来纠正这个问题。

    问题解决后、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题解决后请告诉我。

    没问题。 但与此同时、您可以使用0x7修改 GEL 脚本、看看它是否按预期工作。

    谢谢、

    Sahana