This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:防篡改 IO 电源电压

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1523050/mspm0l2228-tamper-io-supply-voltage

器件型号:MSPM0L2228

工具/软件:

您好、

根据 TRM 的第25.7节、防篡改 IO 由 VBAT 电源域供电。
我的客户使用篡改 IO 实现第二功能(UART)、因此他们更喜欢从 VDD 提供 TIO。
能否更改 VDD 供电还是固定为 VBAT?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据说明、如果您在 IOMUX 模式下设置 TIO、则在这种模式下它是来自 VDD、因为 IOMUX 来自 VDD。

    这意味着、如果您为第二个函数配置 TIO、它们会自动源自 VDD。  

    此致、

    现金好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    这意味着、如果您为第二个函数配置 TIO、它们将自动源自 VDD。  [/报价]

    实际上、客户观察到当 TIO 配置为 UART 时、电压电平较低。
    然后、他们 在 TRM 说明中发现这些 IO 来自 VBAT。
    您能否仔细检查一下您的答案是否真的有效?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、回答错误。 我一边做了一些测试。 如果禁用 VBAT、TIO 确实会断电。 因此、利用这一结果、TIO 只能由 VBAT 提供。 只是从 IOMUX 配置辅助功能、但 TIO 仍然由 VBAT 提供。

    此致、

    现金好