This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:tm4C7h6PM ADC 偏移误差、增益误差

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1522174/tm4c123gh6pm-tm4cgh6pm-adc-offset-error-gain-error

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:

您好、

如何在 tm4cgh6pm ADC 中对失调电压和增益误差进行补偿  

在数据表中、它提到偏移误差+或-5 lsb ((标称值)、增益误差=或- 10 lsb  

由于 ADC o/p =(ADC 代码+偏移代码)*增益误差因子。  

它是一个12 ADC、 1LSB = 3.3/2^12

如何获取偏移误差补偿和增益误差校正因子以了解这些数据表详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     增益误差显示的最大值为+/-30LSB。 即使使用 max、也为30/4096=+/-0.7%。 使用10LSB 时的典型增益误差、这在最大代码处转换为10/4096=0.2%。  

     增益误差是由基准电压的不精确性引起的、误差为±0.7%。  使用外部基准时、增益误差会更小。 您可以为精度更高的外部基准(比如0.1%)支付更多费用、从而提高整体精度。 但是、对于 TM4C123GH6PM、没有外部电压基准的选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles

    增益校正因子的值是多少、根据您的回复、我需要使用

    我可以理解您的回复、但我无法据此构建增益校正因子   


    因此、最终 ADC 代码=(ADC o/p 代码*增益校正因子)+偏移误差。

    偏移误差是 +或-5 lsb 、增益校正因子=?  如果增益误差 lsb 是+或- 10 lsb 表示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我不明白增益校正因子是什么意思。 您是否在寻找能够补偿增益误差的寄存器? 如果这是你要找的,那么没有这样的寄存器。  本文很好地介绍了各种 ADC 误差。  

    https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/adc-offset-and-gain-error-specifications/