This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:TMDSCNCD263:Sitara AM263X 控制卡

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1522341/tmdscncd263-tmdscncd263-sitara-am263x-control-card

器件型号:TMDSCNCD263

工具/软件:


使用 CCS 版本:12.4
适用于 AM263x 版本:10.2.0.13的 MCU +SDK
TI XDS 110 USB 调试探针
我在运行代码新器件 AM263X-CONTROL 卡时收到此错误、已尝试一切可能。

除此之外、我在制定守则时也遇到这个问题

"不会的,不会的。"
'Perl'不能识别为内部或外部命令、
可操作的程序或批处理文件。


任何建议都会有所帮助