This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:SysConfig 上的 IPC 配置

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1523078/am2434-ipc-configuration-on-sysconfig

器件型号:AM2434
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我的客户在 IPC 通信方面遇到问题。 您能否帮助他们解决以下问题?

 

在系统配置工具中、当 CPU 内核之间的通信设置为"IPCNotify + IPC RP Message"时、自动生成的源代码中的"ipc_shared_MEM_Size"将设置为"0"。

此外、在初始化过程中、IPC 内存区域的定义为"gIpcSharedMem[]"、然后发生编译错误。

 

如何在系统配置工具中设置所需的 IPC_shared_MEM_SIZE?

他们是否还能配置每个 CPU 内核使用 gIpcSharedMem[]的哪个区域?

 

他们使用的是以下工具。

・SysConfig:1.23.1+4034
・Code Composer Studio:12.8.1.00005
・SDK:motor_control_sdk_am243x_09_02_00_11

谢谢。此致、

英明