This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:IAR 示例工程编译(SDK)故障

Guru**** 2581525 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1521673/mspm0c1104-iar-example-project-build-sdk-failure

器件型号:MSPM0C1104
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

SDK 版本:2_04_00_06

IAR 版本:9.60.4

MCU:MSPM0C1104

我无法从 IAR 上的 SDK 构建 gpio_toggle_output 示例工程。 我从 https://software-dl.ti.com/msp430/esd/MSPM0-SDK/2_04_00_06/docs/english/quickstart_guides/doc_guide/doc_guide-srcs/quickstart_guide_iar.html 上执行了所有步骤。 我有两个-




我收到这个错误消息  

我尝试从构建中排除 gpio_toggle_output.syscfg -这是我看到的内容




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susharitha:
    您能分享当前正在使用的 SysConfig 版本吗? 你能不能和我分享到的路径 sysconfig_iar_setup.xml  发送器控制文件。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    SysConfig 版本:  v1.35.00
    目标路径  sysconfig_iar_setup.xml: c:\ti\mspm0_sdk_2_04_00_06\tools\iar\sysconfig_iar_setup.xml

    此致、
    Susharitha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Susharitha:
    似乎没有问题。 我注意到 SDK 以某种方式被复制了。 我建议从 IAR 配置中删除 SDK、然后重新将其添加到其中、如下所示:

    最后、我建议将您的项目存储到单个名称而不是多个文件夹中:例如、-> Project1、而不是 Project 1或 Project_1

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susharitha:
    这似乎是问题所在。 您能否使用桌面上的文件夹而不是 C:\ti\? 如果没有任何帮助、我建议卸载 SDK 和 SysConfig 以及 IAR、然后安装每个版本的最新版本。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、  

    我做了一点讨价还价-它缺少了一些对忍者构建的依赖,因为这是一个无法编译*.ipcf 并获得必要的文件的。 我不太确定卸载和重新安装所有组件并解决该问题。 您的 IAR 工程上是否有任何其他的忍者编译设置/是否需要安装我在特定的忍者编译中缺少的任何依赖项? 还有,有没有办法解决这个忍者构建?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susharitha:
    据我所知、您不应实施任何其他忍者设置或依赖项。 理论上、IAR 应该会从一开始就正常工作。 我也不知道这个忍者的任何工作。 目前、我的建议是尝试通过 SDK 运行其他工程、然后查看错误是否仍然存在。 如果是、我强烈建议卸载并重新安装 IAR、SDK 和 SysConfig。 如果情况并非如此、则问题取决于工程。
    此致、
    Diego Abad