This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:待机1中的 GPIO 中断

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1523212/lp-mspm0g3507-gpio-interrupt-in-standby1

器件型号:LP-MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具/软件:

我使用的gpio_input_capture_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang是该示例、当我将低功耗策略设置为Standby1时、器件不会在发生 GPIO 中断时从睡眠状态唤醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dipkumar:

    您需要启用 GPIO 快速唤醒功能、以使 MCU 在 Standby1模式下从 GPIO 唤醒。 请参阅  11.2.4 GPIO 快速唤醒 有关 更多信息、请参阅 MSPM0 G 系列80MHz 微控制器技术参考手册(修订版 B)