This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:如何在 LWIP 中更改 snd buf 大小?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1522681/am2431-how-to-change-the-snd-buf-size-in-lwip

器件型号:AM2431

工具/软件:

我正在使用 SDK8.3.0 (目前我们很难升级到最新的 SDK 版本)。

我想更改 SO_SNDBuF、但未 实现。

我想确认:

要实现 SO_SNDBuF 的功能、修改 tcp_snd_BUF 可以实现相同的效果吗?

如果没有、您能否提供一些建议来实现相同的效果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 、

    感谢您的查询。

    我们将查看该问题并返回给您。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 、

    是的、截至目前、LwIP 中未实现 SO_SNDBuF。
    可以设置 tcp_snd_BUF 的值来实现类似的结果、但这是一个编译时配置、这将在全局适用。 因此、如果任何其他应用有相互冲突的要求、则必须进行权衡。  

    不过、如果您有兴趣试用 SO_SNDBuF 的实现、LwIP 论坛中也可以提供该工具。 尚未在 TI 内部对其进行测试。 因此、我们无法保证它的稳定性。

    此致、
    Teja。