This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:由于 i2485、R5FSS1-1的 TCMA 限制

Guru**** 2977540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1522485/am263p4-tcma-restrictions-for-r5fss1-1-due-to-i2485

器件型号:AM263P4

工具/软件:

您好、TI 专家。

我正在挖掘空系统工程的 syscfg 设置。 (/examples/empty/am263px-cc/system_nortos 和系统 FreeRTOS)

查看 R5FSS0-1的存储器配置器的存储器区域、我可以看到 TCMA 的某些部分被阻止。 (tmu_TCMA_OVERLAP_BLOCKED)

AM263Px 勘误表中的 i2485的标题为"[tmu]写入 TMU 寄存器时、R5SS0_CORE1和 R5SS1_CORE1上的 TCM 存储器损坏"

我想知道该阻塞是否应应用于 R5FSS1-1的存储器区域。

此致、

Jeuk Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我转到 IPC 示例工程、发现该阻塞设置存在于 R5FSS1-1的存储器区域中。

    似乎在空系统工程中省略了此设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeeuk Chang:

    看起来像一个错误、您也正确地指出了这一点。 我将在内部提交一张 Jira 票以解决此问题。 理想情况下、 R5SS0_CORE1和 R5SS1_CORE1都应存在该设置

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shaunak。

    感谢您确认设置。

    此致、

    Jeuk Chang