This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EMIF:参考手册和数据表中的 EP 连接差异

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1521868/tms570lc4357-ep-emif-connection-discrepancy-in-reference-manual-and-datasheet

器件型号:TMS570LC4357-TMS570LC4357 EP

工具/软件:

您好、  

在  TMS570LC4357-EMIF 参考手册的图12.27中、显示了与外部闪存存储器的 EP 连接。  

我们 在这方面观察到了两件事(可能是连接错误)-

1)如 EP 数据表第5.14节注释所述、数据总线直接连接、而不进行字节交换。  

2)在地址总线连接中、地址行 Add]12]缺少微控制器端。  

  外部闪存的连接(图12.27)是否正确?

如果没有、我认为 TRM 没有正确编写、应予以纠正。  

此致、