This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:'enet.h'未找到文件

Guru**** 2978740 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1521537/am2432-enet-h-file-not-found

器件型号:AM2432

工具/软件:

为了使 CCS 在 AM2432上编译以太网、我需要包含或下载什么内容? 我在用户手册中找不到这方面的任何信息。

此致

Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    必须在 makefile 中包含 enet 头的包含路径。 如果这是您尝试包含的唯一文件、则必须包含以下路径
    "${MCU_PLUS_SDK_PATH}/source/networking/enet/core/include、


    以下是 Enet 提供第2层支持所需的完整列表:


    "${MCU_PLUS_SDK_PATH}/source/networking/enet、
    "${MCU_PLUS_SDK_PATH}/source/networking/enet/core/utils、
    "${MCU_PLUS_SDK_PATH}/source/networking/enet/core/utils/include、
    "${MCU_PLUS_SDK_PATH}/source/networking/enet/core/utils/V3、
    "${MCU_PLUS_SDK_PATH}/source/networking/enet/core、
    "${MCU_PLUS_SDK_PATH}/source/networking/enet/core/include、
    "${MCU_PLUS_SDK_PATH}/source/networking/enet/core/include/phy、
    "${MCU_PLUS_SDK_PATH}/source/networking/enet/core/include/core、
    "${MCU_PLUS_SDK_PATH}/source/networking/enet /k3/am64x_am243x" soc、
    "${MCU_PLUS_SDK_PATH}/source/networking/enet/hw_include、
    "${MCU_PLUS_SDK_PATH}/source/networking/enet/hw_include/mdio/V4

    "${MCU_PLUS_SDK_PATH}/source/board/ethphy/enet/rtos_drivers/include、
    "${MCU_PLUS_SDK_PATH}/source/board/ethphy/port、

    如果还希望支持 LwIP 协议栈、下面列出了对应的列表:

    "${MCU_PLUS_SDK_PATH}/source/networking/lwip/lwip-stack /SDK_INCLUDE" src、
    "${MCU_PLUS_SDK_PATH}/source/networking/lwip/lwip-port/include、
    "${MCU_PLUS_SDK_PATH}/source/networking/lwip/lwip-port/freertos/include、
    "${MCU_PLUS_SDK_PATH}/source/networking/enet/core/lwipif/inc、
    "${MCU_PLUS_SDK_PATH}/source/networking/lwip/lwip-stack/contrib、
    "${MCU_PLUS_SDK_PATH}/source/networking/lwip/lwip-config/am243x

    此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我发现、如果使用导入工程函数并手动导入示例工程(而不是使用工程向导)、一切都正常。 似乎 CCS 中的内置自动化功能存在一些错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    我希望这能解决问题。  如果本主题中没有其他内容、我会将该主题标记为已回答。

    谢谢。此致、
    Teja。