This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:分析 LM5143 FCCM 工作模式下的电路异常

Guru**** 2996660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1519070/lm5143-analysis-of-circuit-abnormalities-in-lm5143-fccm-operating-mode

器件型号:LM5143

工具/软件:

重点是具有 VBL 输出的电路。我们最初的设计意图是创造一种可以实时调节输出电压并具有远程补偿功能的开关模式电源。此外、该电源支持微安电流检测。为了减少低电流纹波、我们采用了 FCCM 模式、同步模式始终开启。我们的远程反馈由仪表放大器提供、请注意、反馈点连接到39Ω 微安采样电阻的输出侧。问题是:当我们在无负载的 mA 的栅极波形也看起来正常、可以观察到清晰的死区时间。但是、在运行过程中、如果我们突然开启微安检测、即 MOSFET 检测模式下工作时(此时微安检测电阻被旁路)、它工作正常、同步39Ω 迅速烧坏。示波器测试显示、两个 MOSFET 检测电阻突然插入反馈回路、电路立即开始啸叫、MOSFET 的栅极波形重叠、产生直接路径、电感电流可增加到-80A、电流通过较低的 MOSFET 放电。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、志雄

    感谢您发送编修。

    Unknown 说:
    我们的原始设计初衷是创建一个开关模式电源、该电源可以实时调节输出电压并实现远程补偿。

    远程补偿意味着什么?

    Unknown 说:
    我们的远程反馈由仪表放大器提供、请注意、反馈点连接到39Ω 微安采样电阻的输出侧。 [/报价]

    可以展示如何通过仪表放大器提供反馈?

    如果您可以共享原理图文件、那将会很有帮助。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、志雄

    您能分享更高质量的图像吗、一些元件值不可见。 我还会请您填写 QuickStart。 它将有助于审查设计。 链接如下: LM5143DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你们可以支持通过电子邮件发送文档吗?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然是 志雄

    我会通过私人邮件向您发送我的电子邮件

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子邮件已发送。请帮忙分析一下。谢谢。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在讨论移动到电子邮件时关闭主题。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare