This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:UART RX 超时、FIFO

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1521847/mspm0g3507-uart-rx-timeout-fifo

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

关于 MSPM0G3507的 UART RX 超时中断、如果未启用 FIFO、它是否仍能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据 TRM、  当接收 FIFO 不为空且在特定时间内未接收到更多数据时、RX 超时中断将置为有效。 因此、您需要针对超时中断使 RXFIFO 保持启用状态。