This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1299KSZAD:TM4C1299

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1521695/tm4c1299kczad-tm4c1299

器件型号:TM4C1299KSZAD
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

您是否有文档或示例代码明确说明了如何使用 Code Composer 和 TivaWare C 系列对 GPIO 进行编程?

这是一个非常基本的例子。  

谢谢

费利克斯·瓦拉达雷斯

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     请下载 TivaWare SDK、您可以 在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\project0中引用此示例。 此示例将 GPIO 配置为切换连接到 LaunchPad 上 LED 的引脚 PN0和 PN1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Charles。 这是一个很好的 GPIO 示例。