This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:在 LP-EM-CC2340R5板上更换 CC2340R52至 CC2340R53芯片后、通过 UniFlash 读取闪存

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1520980/lp-em-cc2340r5-issue-reading-flash-via-uniflash-after-cc2340r52-to-cc2340r53-chip-replacement-on-lp-em-cc2340r5-boards

器件型号:LP-EM-CC2340R5
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

在用 CC2340R53替换 CC2340R52芯片后、我遇到了四个 LP-EM-CC2340R5开发板的问题。 已验证电路连接是否正确、但 UniFlash 无法检测到四个电路板中的任何一个来读取闪存。

非常感谢任何故障排除指南或已知的解决方案。 感谢您的帮助!

详细信息:

  • 原始芯片:CC2340R52
  • 替换为:CC2340R53 (根据数据表确认兼容)
  • 硬件检查:所有电源路径、复位信号和 JTAG 连接均已测试、并且正常工作。
  • 工具版本:使用 UniFlash v6.3.0 (最新稳定版本)。
  • 观察到的行为:通过 LP-XDS-110ET 进行连接时、UniFlash 报告"未找到器件"或无法识别闪存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的新儒:

    Uniflash v6.3已有很多年的历史、我只能预计它最多支持 CC2340R52预量产器件。  您能否升级到最新的 v9.1并报告观察到哪些更改(如果有)?  您是否还尝试过使用 SimpleLink F3 SDK 中的示例使用 Code Composer Studio v20.1进行编程?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan、我已 将 Uniflash 升级到 v9.1、但 Uniflash 的内存浏览器显示"正在连接"、无法读取闪存。

    在设备管理器中、端口  XDS110 Class Application/User UART   XDS110类辅助数据端口  可以检测到电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够擦除闪存存储器或对器件进行编程?您是否尝试过 CCS?  请尽可能提供屏幕截图。  XDS110调试器似乎处于活动状态并正常工作。

    此致、
    Ryan