This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:什么验证将执行、什么情况将导致 Bootloader_parseMultiCoreAppImage 函数返回失败

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1505189/am2634-what-verification-will-do-and-what-condition-will-cause-return-failure-for-bootloader_parsemulticoreappimage-function

器件型号:AM2634

工具/软件:

作为标题、客户希望了解将执行什么验证、以及什么情况会导致 Bootloader_parseMultiCoreAppImage 函数返回失败?  例如、如果只更改 App bin 文件中的1位、Bootloader_parseMultiCoreAppImage 函数是否会返回失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以 在此处阅读有关该函数的信息。 我的理解是、App bin 文件中的单个位不会必然导致  Bootloader_parseMultiCoreAppImage 函数失败、故障更有可能是由二进制文件的数据结构或大小引起。 您的客户目前是否遇到使用此功能的故障分析?

    此致、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经阅读了下面的手册、似乎没有详细描述什么是故障情况。  开发安全引导 SBL 的客户希望验证函数是否能够在 SBL 加载应用程序过程中检测到应用程序映像故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户可以在第一次运行  Bootloader_parseMultiCoreAppImage 时获得成功结果、但是在第二次 使用相同参数运行 Bootloader_parseMultiCoreAppImage 时会收到失败  结果;如果器件断电并上电、Bootloader_parseMultiCoreAppImage 可以再次获得成功结果。  

    我们是否可以得到建议、说明原因并仔细检查 Bootloader_parseMultiCoreAppImage 是否只能调用1次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我相信这一问题在讨论后得到解决。