This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:用于 ADC 基准输入的精密运算放大器

Guru**** 2992570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1520895/am263p4-precision-op-amp-for-adc-reference-input

器件型号:AM263P4

工具/软件:

您好、

TRM 版本 B (SPRUJ55B)中有以下说明。


似乎在 TRM 版本 C 中删除了说明(SPRUJ55C)。
ADC 基准输入无需外部精密运算放大器?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koichiro、

    感谢您提请我们注意 TRM 中 ADC 基准缓冲器文档。

    上周我在 OOO 的时候,对延迟的回应表示歉意。

    我们来阐明一下 ADC 基准缓冲器实现选项:

    1、内部基准缓冲器(推荐):
    -内置在设备中
    -为大多数应用提供足够的性能
    -只需极少的外部元件即可轻松实现(在硬件设计指南中定义)
    -工厂校准以确保可靠运行

    2.外部精密电压源、带输出运算放大器(可选):
    只有在您的应用需要时才需要:
    -增强的噪声性能超出内部缓冲器的能力
    -比内部规格更严格的精度要求
    -自定义基准电压电平
    -多个 ADC 的特殊驱动要求

    为了使用外部缓冲器实现出色性能、需要考虑的主要规格包括:
    -低输出阻抗
    -良好的温度稳定性
    -低噪音特性
    -足够的带宽

    我将与我们的文档团队合作:
    1.调查修订版 C 中的内容删除
    2.确保在未来的 TRM 版本中包含正确的详细信息


    要帮助为您的应用提供最佳解决方案、请执行以下操作:
    -您的 ADC 精度要求是什么?
    -您的预期采样率是多少?
    -您是否遇到与内部基准缓冲区的任何特定问题?

    此致、
    Zackary Fleenor