This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:内部温度传感器精度

Guru**** 2999060 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1521684/mspm0c1104-internal-temperature-sensor-accuracy

器件型号:MSPM0C1104

工具/软件:

尊敬的女士/先生:

在写入 数据时、我想询问 MSPM0C1104在-40°C 至125°C 的环境温度下与外部 NTC (电阻的+/-5%)的内部温度传感器精度对比。 请告知您。  

谢谢你。

此致、

BL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beatrice:
    内部温度传感器应处于 +/- 5%标记范围内。 此外、内部温度传感器读取 IC 温度而不是环境温度。 最后、在待机或关断模式下、内部温度传感器不可用。

    此致、

    Diego Abad