This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0 TRM 寄存器和示例代码之间的差异

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1516431/mspm0g3519-discrepancy-between-mspm0-trm-registers-and-example-code

器件型号:MSPM0G3519

工具/软件:

您好 团队:

我正在使用 MSPM0G3519 、并参考技术参考手册(TRM)进行实施。 我遇到了 TRM 中记录的某些寄存器、但在所提供的示例代码或头文件(CMSIS/driverlib)中未被引用或使用。

例如、    TRM 中介绍了 SPI 外设部分中的 PICO 寄存器、但我在器件接头或 TI 提供的示例中找不到任何对该寄存器的引用。

您能否说明一下、这些寄存器是否 可在当前的芯片和 SDK 中访问并且受支持?

谢谢您、
Jishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishnu:

    请遵循示例代码中的寄存器、该表应从 PWREN 位(偏移量0x800)开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    如果 您在 SPI_GPRCM_Regs 结构中引用 PWREN、我已经找到它。

    我需要帮助查找 CS1_POCI1寄存器中的 HIGHZ0位、该寄存器存在于 TRM 中(如下的 pic)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinhnu:

    此器件上不存在这些寄存器。 您可以通过设置 IOMUX 中的 high-z 位来导致高阻态情况、但对于输出高电平、它是高阻态。